Il Gruppo Endress+Hauser

Spazio per la stampa

Eventi

"La vostra carriera con Endress+Hauser"

Assistenza sempre con voi

Online Shop

Inserite il vostro login personale per accedere al servizio di Shop Online. Potete inserire il vostro ordine 24/7. Inoltre, potete controllare i prezzi dei prodotti, i tempi di consegna, e richiedere un preventivo in ogni momento.

Online Shop

E-direct Shop

Un canale di vendita economico e diretto: il miglior rapporto qualità-prezzo per una selezione di dispositivi Endress+Hauser

E-direct Shop

Ottimizzate il vostro processo di flottazione
per una prestazione eccezionale

Con una misura precisa, potrete ottenere di più dai vostri metalli e minerali preziosi.

Nelle miniere, in cui si assiste alla diminuzione della varietà di metalli grezzi, la flottazione può essere un processo fondamentale per l'estrazione. Tuttavia, ottenere una separazione ottimale nella cella di flottazione è
un'attività complessa per via delle molte variabili interconnesse. I parametri più importanti sono: la misura della portata e della densità del materiale, l'altezza della schiuma,
una precisa determinazione dell'interfaccia schiuma/fango, pH ed Eh del liquido, dosaggio e qualità dei reagenti chimici, qualità delle bolle di schiuma e flusso d'aria in caso di agitazione.

I vostri vantaggi:

  • Flottazione di tutti i minerali

  • Maggiore quantità e varietà di recupero

  • Riduzione dei costi dei reagenti

  • Prevenzione di allagamenti e sponde vuote

  • Riduzione del trasferimento del ganga

Flottazione a schiuma

Infographic

Controllo qualità del materiale nella cella di flottazione

La portata massica del fango nella cella di flottazione e la qualità della polpa proveniente dal circuito di macinazione viene misurata con maggiore precisione nelle tubazioni grazie all'uso combinato di un misuratore di densità radiometrico e un misuratore di flusso elettromagnetico con
rivestimento resistente all'abrasione e un elettrodo di misura a spazzola a prova di erosione. Grazie agli avanzati algoritmi matematici nel trasmettitore
del misuratore di portata, è inoltre possibile calcolare il contenuto di solidi secchi nella polpa, parametro importante nel processo metallurgico.

Livello di schiuma e interfase schiuma/polpa

Il livello di schiuma e l'interfase schiuma/polpa sono due dei principali elementi del processo. Nel caso in cui sia possibile installare gli strumenti a monte della vasca in combinazione a un sistema XPSFloatTM che comprende un galleggiante conico con rivestimento in PTFE, un'asta in teflon e una piastra finale, consigliamo un trasmettitore Prosonic per la misura di interfase con due sensori a ultrasuoni. Un sensore misura la distanza dalla superficie delle bolle e il secondo misura la distanza dalla piastra finale, la differenza è l'altezza della schiuma.

Dosaggio del reagente chimico

Il contenuto di solidi secchi, la velocità di ingresso e l'altezza della schiuma possono essere impiegati come segnale di avanzamento per lo xantato, la schiuma e il loop di controllo del dosaggio chimico per modificare il pH.
Il misuratore di portata Promass I può inserire tali parametri e consentire un dosaggio molto preciso. La tecnologia Heartbeat di Promass H consente agli operatori di monitorare la qualità del reagente in termini di viscosità e temperatura, oltre alla corrosione o alla formazione di materiale nelle tubazioni.

Misura di pH o Redox (ORB)

Tra i parametri più importanti vi è il valore di pH della polpa che, al fine di mantenere rendimento e qualità ottimali, deve restare all'interno di un campo predefinito.
I sensori di redox misurano il potenziale ossidoriduttivo o Eh, utile per ottimizzare ulteriormente il processo e garantire la massima flottazione.
Tuttavia, la misura del fango è un processo difficile a causa della natura abrasiva delle particelle sospese. Idealmente, i sensori dovrebbero presentare un disegno plastico liscio e senza vetro e una membrana di misura piatta.

Iniezione di aria

L'aria viene iniettata nelle celle di flottazione per agitare il contenuto della vasca. Vortex è la migliore soluzione per la misura del flusso d'aria, grazie all'elevata precisione e all'ampio campo di misura. Inoltre, gli strumenti Vortex sono resistenti alle vibrazioni dell'impianto e ai magli ad aria compressa

Punti di misura

  • Cella di flottazione in miniera ©Endress+Hauser
  • Perfetto controllo della schiuma nella vasca di flottazione ©Endress+Hauser
  • Monitoraggio affidabile del pH nelle celle di flottazione ©Endress+Hauser