Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

La standardizzazione facilita la progettazione d'impianto

Supporto efficiente a Biopharmax, costruttore di impianti farmaceutici, durante la realizzazione di un progetto chiavi in mano

Biopharmax ha realizzato un impianto di produzione di insulina in Cina. Endress+Hauser ha offerto la propria esperienza nel settore delle applicazioni di impianti di biotecnologie, oltre alla scelta di strumentazione e documentazione in conformità alla regolamentazione US FDA e alle norme di buona fabbricazione (NBF).

Impianto di produzione di insulina courtesy Biopharmax

I risultati

  • Grazie al supporto di Endress+Hauser, Biopharmax ha costruito un impianto di livello mondiale, superando di gran lunga le aspettative

  • La documentazione e i certificati di NBF di alto livello garantiscono la totale conformità.

  • La standardizzazione della strumentazione riduce il lavoro di installazione e facilita la messa in servizio, la formazione dello staff e la gestione delle parti di ricambio.

Sarel Chen Tov, CEO Biopharmax, Israele

Ci siamo affidati al loro project service, altamente qualificato e disponibile per garantire la migliore qualità e idoneità di ogni singola applicazione

Sarel Chen Tov , CEO
Biopharmax

La sfida

Il cliente, un'azienda cinese che mira alla produzione di insulina per il mercato locale. Lo scopo del progetto era quello di costruire uno stabilimento completamente automatizzato e monitorato. L'uso di una strumentazione altamente affidabile è un fattore fondamentale per il raggiungimento dell'obiettivo preposto e per ottimizzare il rendimento e la disponibilità dell'impianto. È essenziale che la strumentazione garantisca il miglior controllo ed elevata precisione, mantenendo al tempo stesso il minor costo di manutenzione e taratura possibile.

La nostra soluzione

Endress+Hauser si è occupata di fornire la maggior parte della strumentazione di misura: in tutto, oltre 350 strumenti di misura della portata, della temperatura, della pressione, della conducibilità, del cloro e di livello. Il Project team di Endress+Hauser ha lavorato per garantire le migliori idoneità e qualità per ciascuna applicazione. Abbiamo inoltre fornito un servizio di documentazione conforme alle norme di certificazione NBF, EMEA e US FDA.

Un progetto chiavi in mano internazionale

“Il progetto ha richiesto il trasferimento di tecnologia tra due paesi molto distanti geograficamente. Per far fronte a questa sfida, è stato necessario un lavoro di cooperazione molto stretto tra il team di progettazione di Biopharmax e i fornitori di tecnologia, consapevoli dei fattori più delicati del processo. Grazie alla sua esperienza, Endress+Hauser è stata in grado di fornire un aiuto fondamentale per la scelta delle attrezzature più adatte al processo, oltre a garantire controllo, elevata precisione e i più bassi costi possibili di manutenzione e taratura”.

Semplificazione grazie alla standardizzazione

“Biopharmax necessita della strumentazione fornita da Endress+Hauser nella maggior parte dei progetti che la coinvolgono. Grazie all'eccellente reputazione dell'azienda, il cliente può riporre la piena fiducia negli strumenti forniti, altamente affidabili e semplici da tarare. La standardizzazione della strumentazione riduce il lavoro di installazione e facilita la messa in servizio, la formazione dello staff e la gestione delle parti di ricambio. Grazie all'uso della strumentazione Endress+Hauser, i fornitori di attrezzature sono in grado di soddisfare senza sforzi i requisiti di progetto per la standardizzazione della strumentazione".

Al di là di ogni aspettativa

“L'intenzione di Biopharmax era quella di costruire uno stabilimento di prima classe, con impianti e processi completamente automatizzati. Endress+Hauser è stata la nostra prima scelta. Le attrezzature fornite, affidabili e precise, corrispondevano esattamente ai nostri requisiti. Il progetto è stato portato a termine con un rendimento che ha di gran lunga superato le aspettative, con una purezza superiore al 99%. Una menzione speciale merita poi l'eccellente supporto fornito da Endress+Hauser per la costruzione di un impianto di livello mondiale che ha superato le nostre attese”.