Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Sistema logistico ottimizzato per cisterne

Endress+Hauser realizza un efficiente sistema logistico per la sede di Basilea di Brenntag Schweizerhall AG

ll distributore di prodotti chimici Brenntag Schweizerhall AG ha dato prova della propria efficienza in termini di vicinanza alla clientela instaurando una collaborazione: ha infatti stabilito la propria sede all’interno dell’Infrapark del Cantone Basilea Campagna proprio per poter fornire direttamente i prodotti chimici alle aziende qui ubicate.

Armadio di comando con terminale integrato

I vantaggi

  • Elementi chimici nella quantità e nella concentrazione richieste “just in time”

  • Uno scambio di dati più veloce e affidabile grazie all’integrazione di 9 edifici adibiti alla produzione nella rete di automazione

  • Fornitura completa e messa in funzione dell’intera tecnica di automatizzazione da un unico fornitore

Wolfram Heymann, CEO, Brenntag Schweizerhall AG

“Per garantire una consegna just in time degli elementi chimici è necessaria una tecnica di automatizzazione efficiente”

Wolfram Heymann, CEO
Brenntag Schweizerhall AG

Sfida

La costruzione di un impianto di questo tipo rappresenta una sfida particolarmente impegnativa, dato che maneggiare acido solforico, acido muriatico e soluzioni di soda caustica richiede misure di sicurezza maggiori. Come primo passo è stata infatti commissionata un’analisi dei rischi, che serviva come base per il progetto. Successivamente occorreva automatizzare completamente tutti i processi. Brenntag Schweizerhall AG ha scelto Endress+Hauser (Schweiz) AG come fornitore per la tecnologia di misurazione e l’automazione.

Soluzione di Endress+Hauser

Il progetto di automatizzazione doveva essere realizzato in tutti gli aspetti. In questo caso occorreva infatti controllare i processi con la massima sicurezza sulla base delle analisi dei rischi eseguite, oltre che configurare i comandi dell’impianto in modo semplice. L’impianto viene comandato attraverso 8 stazioni locali e a livello decentralizzato dalla sede di Brenntag Schweizerhall AG a Basilea.

Composizione della fornitura

  • Consulenza di engineering di base e dettagliata

  • Tecnologia di misurazione

  • Armadi di comando con terminali integrati

  • Visualizzazione del processo

  • Messa in funzione

  • Documentazione

  • Formazione del personale