Il Gruppo Endress+Hauser

Spazio per la stampa

Eventi

"La vostra carriera con Endress+Hauser"

Assistenza sempre con voi

Online Shop

Inserite il vostro login personale per accedere al servizio di Shop Online. Potete inserire il vostro ordine 24/7. Inoltre, potete controllare i prezzi dei prodotti, i tempi di consegna, e richiedere un preventivo in ogni momento.

Online Shop

E-direct Shop

Un canale di vendita economico e diretto: il miglior rapporto qualità-prezzo per una selezione di dispositivi Endress+Hauser

E-direct Shop

Obiettivo raggiunto per Wander AG

Il controllo costante delle acque di scarico accresce sicurezza e trasparenza

L'azienda Wander AG effettua un controllo costante delle acque di scarico, che vengono convogliate all'impianto di depurazione già pretrattate dalla produzione presso la sede di Neuenegg. Ciò è reso possibile da un container per l'analisi di nuova concezione. Wander sceglie la sicurezza anche per quanto riguarda le acque di scarico.

  • Abwassermessstation

I vantaggi

  • Prelievo di campioni completamente automatico

  • Rilevamento del passo di svaso totale, misurazione delle analisi dei parametri di conducibilità, valore di pH, valore COD, temperatura

  • Archiviazione dei dati

  • Controllo dei valori soglia delle singole grandezze misurabili, segnalazione al sistema di allarme interno dell'azienda

  • Marchi noti per l'affidabilità, prodotti di alta qualità. Questa è Wander da oltre 100 anni. L'offerta di prodotti comprende bevande e snack, oltre ad alimenti appositamente studiati per gli sportivi, e viene sviluppata, prodotta e distribuita a Neuenegg, nelle vicinanze di Berna. Nel 2015 Wander AG celebra il 150° anniversario.

  • Wander AG
    “Tutti gli obiettivi che ci siamo prefissati sono stati raggiunti"

    Kurt Pfäffli

    Direttore Salute, Sicurezza e Ambiente , Wander AG

Sfida

Le misurazioni pervenute negli anni delle acque di scarico della produzione pretrattate che vengono convogliate all'impianto di depurazione comunale (ARA) dovevano essere aggiornate. Contemporaneamente Wander si era posta l'obiettivo di potenziare il pozzo di pompaggio e di dotarlo di due pompe. Occorreva inoltre rilevare la quantità di acque di scarico che defluiva direttamente verso l'impianto di depurazione in caso di fermo delle pompe oltre il troppo pieno. Fondamentale per Wander AG erano anche l'analisi e l'archiviazione a lungo termine delle singole grandezze misurabili.

Soluzione con Endress+Hauser

Endress+Hauser (Schweiz) AG ha fornito la sulla base delle esigenze di Wander AG un'offerta completa per le pompe di alimentazione del pozzo di pompaggio e per il container transitabile che conteneva il prelevatore di campioni e le apparecchiature di misurazione. Dopo aver esaminato l'offerta, Wander AG ha comunicato l'aggiudicazione a Endress+Hauser (Schweiz) AG.

Composizione della fornitura

  • Pompe e convertitore di frequenza per il pozzo delle acque di scarico

  • Consulenza di engineering di base e dettagliata

  • Armadio di comando con pannello di controllo e unità di acquisizione di dati

  • Container (7x2,45x2,5 m LxLxH) con alimentazione e scarico acque

  • Armadio del prelevatore di campioni in plastica

  • Misurazione della portata induttiva magnetica

  • Misurazione del pH, misurazione della conducibilità, apparecchio di misurazione del COD

  • Misurazione della torbidezza e della temperatura